机械制造业面临着一些巨大的挑战。越来越柔性化的生产系统和大规模定制正在促使每个制造商提供的机型数量不断增加。贝加莱市场部经理Stefan Schönegger阐述了他的公司打算如何通过Scalability+帮助机械制造商应对这些全新的挑战。
Stefan,近些年来,集成自动化的想法可以说已经成为你所在行业内的万灵药。专注于Scalability+是否标志着这一时代的结束呢?
一点也不是。集成自动化 – PLC、HMI、运动控制和安全组件之间的无缝交互 – 是实现Scalability+的基础。只有当客户能够根据需要选择合适的产品来制造他们理想的机器时,他们才能期待在市场上获得长期成功。能够凭借一个工具开发、诊断和维护他们的自动化方案对于他们而言同样重要。
![](/fileadmin/1427277354650-de-html-1.0.jpg)
贝加莱在这方面与其他厂商并没有什么不同。目前,许多自动化供应商都拥有广泛的产品组合。
这只是部分正确。他们中的大多数专注于特定领域如运动控制。还有一些厂商在那个领域拥有完整的产品组合。然而,当涉及到像PLC和安全技术这样的领域时,用户的选择就变窄了,他们往往会以某种方式做出妥协。对于大部分机器而言,这是无法接受的。此外,不同系统之间往往无法兼容。贝加莱可以帮助你解决这些问题。我们的解决方案是建立在对同质产品的精挑细选之上的,这涵盖了自动化的方方面面。 – 它们都可以通过使用同一款通用软件工具实现:Automation Studio。无论你是在谈论单独的机器、集成化的生产线,还是整个工厂。
长期以来,IEC 61131一直是你所需要的为自动化方案编程的标准。现在仍然是这样吗?
IEC 61131仍然是任何开放式自动化系统的一个核心要素。但这绝非终极方案。纯粹基于IEC 61131的功能在现代化贝加莱控制器中的占比甚至还不到10%。其余90%是我们为客户提供的附加值。可以说,一个自动化系统的能力远远超出了其硬件本身。随着机械设备的复杂程度越来越高,软件在开发过程中正在承担越来越重要的作用。这正是第二层次的Scalability+发挥作用之所在。广泛的软件功能模块可以使我们的客户轻松地将CNC、机器人、运动控制或安全功能集成到他们的应用程序中。他们还可以利用完整的闭环控制库处理诸如液压、温度和压力控制等。除了像OPC UA、POWERLINK和IO-Link这样的通信技术之外,我们最新的mapp和reACTION技术也值得一提。这些全都遵循同样的基本原则:我们尽我们所能帮助客户解除负担,简化流程,让他们能够专注于自己机器的核心功能。与此同时,由于他们将不再需要使用许多专用硬件的解决方案,因此,贝加莱还帮助他们降低了成本。
客户在使用这些软件包时拥有多少自由度呢?
他们拥有他们想要的尽可能多的自由度 – 我们的系统是完全开放的。我们提供他们所需要的所有工具以将他们的技术诀窍转化为拥有国际水准的机器。他们可以使用IEC 61131-3语言、C或C++,而且他们可以选择是否使用面向对象编程。他们能够使用任意可用的PLCopen功能块或利用我们的机电一体化库。或者他们可以上升到抽象层,使用mapp技术更快地完成工作。我们的客户可以自己设计每一个过程,也可以利用现有功能、技术包和库。所有这些方法也都可以根据需要进行相互混合和匹配。你可以针对报警系统使用mapp功能块,使用PLCopen执行运动控制应用程序,也可以使用C代码针对个别机器功能开发一个专用闭环控制器或用作一个MATLAB模型。我们的产品是对客户机器的完美补充,这正是Scalability+的初衷。当你将我们的集成自动化、我们的软件包和客户自己的技术结合起来的时候,你得到的将是全新一代的自动化技术。