此概览便于您更好地了解贝加莱标准课程的简称及其关系。我们提供课堂培训和远程学习内容。此概览中附课堂培训以供参考。但是在很多情况下,还存在同等的远程学习机会。

选择您的学习路径。按照从左至右的箭头进行。这样您就可以选择所需课程循序渐进学习。对于远程学习内容,可以用“SRL”代替“SEM”(例如,SEM210 = SRL210)

并非所有贝加莱子公司都提供所有这些课程。以下是所有本地化课程的概览:

开闭环控制
  • 在Automation Studio中进行编程和配置
  • 控制系统的调试和诊断
  • 使用IEC 61131编程语言进行软件开发
  • 使用和创建库
  • 控制器上的通信
  • 控制器上的数据管理和报警
  • 闭环控制基础
单轴和多轴应用的驱动技术
  • 贝加莱驱动解决方案背后的概念
  • 调试和控制环优化
  • PLCopen和mapp技术的集成
  • 单轴应用
  • 电子齿轮和凸轮
路径控制运动的驱动技术 - 机器人、CNC
  • 轴组工作方式概述
  • Automation Studio中的CNC或机器人配置
  • 坐标系和工具的使用
  • 工作区监控的配置
  • 仿真、调试和诊断
轨道技术、柔性输送系统 - ACOPOStrak、SuperTrak
  • 贝加莱轨道技术基础
  • 系统和软件概念
  • 在仿真中执行各种动作
  • 轨道选型
  • 调试和诊断
  • 自学:有关软件、装配和维护的贝加莱教程
  • Tutorials
机电系统控制工程 - 温度、液压、卷绕
  • 闭环控制基础
  • 温度控制
  • 液压应用
  • 闭环张力控制
安全技术、安全运动控制
  • 智能安全响应
  • 在SafeDESIGNER中进行配置和编程
  • 调试和诊断
  • 集成安全运动控制
HMI和操作
  • 集成HMI应用程序的开发和配置
  • 本地化、单位切换和用户管理
  • 处理事件和实施动态对象
  • 使用mapp View创建简单的HMI应用程序
  • SEM210 >> SEM611
机器视觉、图像处理
  • 贝加莱机器视觉产品组合
  • 硬件实施和配置
  • 图像采集和结果解释
  • 视觉功能的配置和实际使用
建模与仿真
  • 工业控制技术的可视化和仿真基础
  • MapleSim和功能模型接口(FMI)
  • Automation Studio Target for Simulink
  • 使用industrialPhysics进行虚拟调试
通过现场总线和协议进行连接
  • OPC UA、POWERLINK和openSAFETY介绍
  • 使用和创建设备描述文件
  • 诊断和网络分析
  • 使用开发套件实施
  • openSAFETY技术和认证
  • SEM951 
过程控制
  • APROL系统的系统概览、配置、编程和维护
  • 使用过程图、趋势、报警等进行项目创建
  • APROL WEB门户和系统诊断
控制系统的诊断和服务
  • X20系统中的组件选择和设计
  • 有针对性地使用诊断工具的策略
  • 使用和不使用软件进行诊断
  • 备件采购和模块更换
  • 处理现有项目和监控过程变量
  • X20系统中的控制器和I/O系统设计
  • SEM910

请选择国家和语言

B&R Logo