像我们在食品饮料行业内的合作伙伴一样,贝加莱是由对增长和效率的渴求推动向前发展。我们全面的解决方案可以提供无缝的集成性和通用的可扩展性,以满足您快速适应和轻松增长的需要 – 智能化、响应式生产线的关键组成部分可以跟随消费者趋势,满足新的法规,并挖掘新兴市场潜力。
无论您是想要结合在线机器人技术和机器视觉,还是使用集成的能源和状态监控为整个生产设施实施管理控制,贝加莱都拥有完美的解决方案,可以帮助食品饮料行业内的OEM厂商和终端用户应对面临的每一项挑战 – 确保您面向未来的长期发展。
贝加莱拥有完美的解决方案:
敏捷生产:Scalability+
今天的食品饮料生产需要使用种类日益繁多、具有灵活选项的专用机械。Scalability+可以帮助机械制造商满足批量大小1的要求,并使机器适应区域性生产商的需求 – 同时简化开发和降低维护成本。
工程、维护和服务使用单个工具:Automation Studio
通过其持续和高效的软件开发方法,自动化软件将有助于您提高质量,降低工程成本,并缩短上市时间 – 即使面对日益增加的复杂性也是如此。
模块化编程和极速软件开发:mapp技术
为了最终获得上市时间优势并最大限度地降低初始投资成本,您可以求助于mapp技术。通过智能链接的mapp组件处理基本功能,您的开发人员可以自由地专注于创新,以巩固您的竞争优势。
能源和状态监控与管理:APROL EnMon和ConMon
使用进行基于状态的预测性维护,可以帮助您延长维护周期,并在方便的时候安排所需的工作 – 最大限度地延长正常运行时间,并降低维护成本。使您能够控制、管理和优化您的生产线能源成本。
维护后恢复运行更快:中央数据存储
通过将所有编程代码自动存储在控制器上,这样更改后就无需进行重新编程,因此您的机器得以更快地重新启动和再次运行。
高速联线安全:openSAFETY
通过使用基于网络的openSAFETY对安全事件做出灵活、智能的响应,可以增加生产线的可用性。作为第一个开源安全协议,它也是世界上唯一可以通过任何现场总线系统传输安全数据的安全协议。
简化复杂流程:Automation Studio & Simulink®
通过Automation Studio Target for Simulink减少开发时间,并优化控制性能。在虚拟机型上测试您的软件,无需承担实际硬件的风险和费用,然后可以一键式生成您的PLC代码。
现有工厂连接:Orange Box
贝加莱的Orange Box可以为您的工厂设备进行智能升级。根据物联网和工业4.0的设想,它可以收集和分析现有工厂设备的性能数据,并与其它生产线和更高层级的系统共享。
- 连接所有现有工厂设备
- 无需改变现有软件或设备
- 基于贝加莱mapp技术软件框架
- 整厂统一的数据聚合