Soluções para o futuro digital
A IoT Industrial (Internet das Coisas na Indústria) está mudando a cadeia de valor para sempre levando as empresas a repensar seus modelos de negócios desde o início. Qual é a melhor maneira de implementar a transformação digital necessária para permanecer competitivo neste novo ambiente? Juntos com B&R. Oferecemos soluções completas de hardware e software, serviço abrangente e experiência adquirida com muito esforço na automação e digitalização de máquinas e equipamentos.
Prepare-se para a IoT Industrial com B&R:
- Troca de dados em toda a planta
- Acesso remoto
- Análise de dados de fontes heterogêneas
- Integração de diferentes tecnologias de fieldbus
- Digitalização de sistemas de manufatura
Ao analisar e conectar sistematicamente grandes volumes de dados, você pode melhorar a eficiência da produção e alcançar os clientes de maneira mais eficaz. Explore novos produtos, modelos de negócios e canais de distribuição. Otimize a utilização de seus ativos ou adicione novos serviços e fontes de receita.

Otimizar a coleta e processamento de dados digitais podem gerar grandes benefícios, particularmente para equipamentos com longo tempo de uso. Aproveite as informações, antes indisponíveis, e elimine a perda de informações nas interfaces entre funções, sites e empresas.
IoT Industrial - O que isso significa?
Máquinas
Para máquinas individuais, a IoT Industrial significa controle de malha fechada em tempo real. Isso significa implementar a mais recente tecnologia de software em plantas greenfield e brownfield, abrindo possibilidades inteiramente novas de análise e controle e permitindo feedback imediato sobre o desempenho dos ativos.
Linhas
Com avançada computação Edge, a B&R permite a aquisição central de dados para cada módulo em uma linha de produção. Os recursos de inteligência de negócios e histórico de dados oferecem análise de tendências a longo prazo e geração de previsões.
Instalações e empresas
A computação em nuvem oferece serviços escaláveis e dinâmicos habilitados para TI. Como porta de entrada para a fabricação inteligente, conecta máquinas inteligentes e abre novas janelas de visibilidade nos processos.

Aumente o desempenho da rede - Computação Edge inteligente
As fábricas conectadas da IoT Industrial geram e processam enormes volumes de dados para executar respostas automatizadas que aumentam o desempenho. Como você faz o uso mais eficiente de uma rede sem sobrecarregá-la?
A B&R pode ajudá-lo a obter o melhor desempenho em tempo real da sua rede. Após o pré-processamento local dos dados, os dispositivos Edge B&R os enviam para armazenamento e análise remotos, o que liberam mais capacidade da sua rede.
Uso eficiente da computação de ponta
O hardware de computação Edge da B&R garante que seus dados cheguem da origem à nuvem com segurança. Aproveite esse potencial para aumentar o desempenho da sua rede. Descubra as soluções de ponta da B&R e as muitas opções de pré-processamento que elas oferecem.
Soluções Edge da B&R
As soluções Edge da B&R enviam dados agregados e pré-processados para a nuvem. A nuvem lida com qualquer tarefa computacional remanescente, além de fornecer arquivamento a longo prazo. Implementar avaliações e previsões de longo prazo - A IoT industrial se torna realidade.
- O Edge Connect usa um controlador de barramento Sistema X20 para fornecer funcionalidade de controle padrão, além de funções de segurança, agregação de dados e conectividade à Internet.
- Embedded Edge é uma solução baseada em CLP Sistema X20 que fornece arquivamento de dados, além da funcionalidade do Edge Connect.
- Edge Controller é um poderoso PC industrial poderoso equipado com software de monitoramento para ler dados de controle de máquinas e linhas. Os recursos incluem controle, funções de segurança, agregação de dados e arquivamento local intermediário, inteligência comercial e aprendizado de máquina.
Robust data transmission
Protocolos especiais são usados para transferir grandes volumes de dados de dispositivos Edge para a nuvem. A B&R oferece os protocolos alinhados MQTT e AMQP amplamente utilizados. Eles permitem que pacotes de dados sejam transferidos de forma confiável até em casos onde a rede tem largura de banda baixa ou está indisponível em certos períodos.
Se você usar OPC UA , poderá transferi-lo diretamente pelo MQTT e AMQP. Fora da nuvem, todas as máquinas e linhas podem ser conectadas em rede através do OPC UA, independentemente do fornecedor - garantindo uma comunicação totalmente integrada do nível de campo para a nuvem.

Soluções IoT Industrial para greenfields e brownfields
As soluções de IoT Industrial da B&R oferecem vantagens tanto para novas máquinas e equipamentos (greenfields) quanto para sistemas existentes antigos (brownfield) em três áreas principais:
Otimize a utilização de ativos
- Processos de negócios mais confiáveis com desempenho máximo e custo mínimo
- Sistemas de automação altamente flexíveis
- Utilização ideal dos recursos disponíveis
Adicionar potencial de vendas
- Novos modelos de negócios, como "pagamento por uso"
- Atualizações da máquina via software
- Maior disponibilidade através de previsão e análise precisas
Serviços otimizados
- Alavancagem de dados para melhorar processos
- Novas ofertas de serviços, como manutenção remota
- Oferecer acordos precisos para nível de serviço