5 questions sur OPC UA FX

Quelle est la signification de FX dans OPC UA FX ?

Dietmar Bruckner – FX signifie Field eXchange. Ce standard unifie les couches supérieures du protocole et la sémantique des différents dispositifs de contrôle et de terrain. Il en résulte une solution unifiée pour tous les domaines de l'automatisation industrielle (contrôle de mouvements, sécurité et déterminisme inclus).

La migration vers OPC UA FX est-elle complexe ?

D. Bruckner – OP UA FX est entièrement indépendant de la couche transport et peut donc être utilisé conjointement avec les différents protocoles existants dans des réseaux hybrides. L'ancien monde de la communication reste ainsi connecté au nouveau. Ceci permet d'élaborer des stratégies de migration plus facilement, tant pour le lancement d'un nouveau projet que pour la mise à niveau d'un système existant.

Quel rôle joue TSN dans OPC UA FX ?

D. Bruckner – TSN est toujours la solution idéale pour les applications temps réel exigeant un très grande rapidité. Néanmoins, TSN n'est pas forcément nécessaire. D'ailleurs, le framework OPC UA est construit de telle sorte qu'il permettra à l'avenir l'utilisation de technologies sans fil comme la 5G ou le Wi-Fi 6.

Où en sont les spécifications pour le niveau terrain ?

D. Bruckner – La spécification Controller-to-Device devrait être achevée dans le courant de l'année 2022. Un autre point très important pour les fabricants de machines : la Fondation OPC travaille actuellement avec la communauté PI sur OPC UA Safety, la solution indépendante des fabricants pour la sûreté fonctionnelle. Le groupe de travail FLC Safety a déjà achevé la version 2.0 de la spécification OPC UA Safety (OPC 10000-15) qui supporte OPC UA FX et Pub/Sub.

Quand commencera le futur avec OPC UA FX ?

D. Bruckner – Ce futur est plus proche qu'on pourrait le penser. OPC UA FX est déjà bien plus qu'une théorie. Une démonstration multi-fournisseurs opérationnelle avait déjà été réalisée pour le salon SPS 2021 de Nuremberg avant que celui-ci ne soit annulé. Dans cette démonstration, des automates de 17 fabricants de renom étaient interconnectés via des switchs Ethernet. Le montage de test avait montré que la communication d'automate à automate fonctionnait de manière satisfaisante pour un lancement sur le marché et qu'il en allait de même pour ce qu'on appelle le Connection Management, autrement dit la connexion automatique d'appareils de différents fabricants. Je dirais donc que le futur a déjà commencé.

Dietmar Bruckner

B&R Unit Manager Software, Real-Time Operating Systems & Connectivity


Le futur d'OPC UA FX a déjà commencé.
Se connecter au profil LinkedIn

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo