5 preguntas rápidas acerca de OPC UA FX

¿Qué significa FX en OPC UA FX?

Dietmar Bruckner: FX son las siglas de "Field eXchange» (intercambio de campos). Esta norma unifica las capas superiores del protocolo, así como la semántica de los distintos dispositivos de control y de campo. El resultado final es una solución unificada para todas las aplicaciones de automatización relevantes, incluyendo el control de movimiento, la seguridad y el determinismo.

¿Es complicada la migración a OPC UA FX?

Bruckner: Dado que OPC UA FX es totalmente independiente de la capa de transporte física, puede utilizarse junto a los distintos protocolos ya existentes en redes híbridas. De este modo, conecta el viejo mundo de la comunicación con el nuevo. Esto es realmente importante cuando se trata de estrategias de migración hacia OPC UA FX, ya sea al iniciar un nuevo proyecto o al actualizar un sistema ya existente. No es necesario que dejes tu antigua solución de golpe.

¿Qué papel juega TSN en OPC UA FX?

Bruckner TSN sigue siendo la solución preferida para las aplicaciones en tiempo real con requisitos de velocidad exigentes, pero no es obligatoria. Por el contrario, el marco de OPC UA está construido para permitir el uso de tecnologías inalámbricas como 5G o Wi-Fi 6 en el futuro.

¿Qué tan avanzadas están las especificaciones a nivel de campo?

Bruckner: La especificación de control a control ya está disponible. De especial importancia para los fabricantes de maquinaria es que la Fundación OPC también está trabajando junto con PI en la solución independiente del proveedor para la seguridad funcional, OPC UA Safety. El grupo de trabajo FLC Safety ha completado la versión 2.0 de la especificación OPC UA Safety (OPC 10000-15), compatible con OPC UA FX y Pub/Sub.

¿Cuándo comienza el futuro de la OPC UA FX?

Bruckner Está más cerca de lo que crees: OPC UA FX es ya mucho más que una teoría. De hecho, ya se ha presentado una demostración multiproveedor en la que se interconectaron controles de 17 fabricantes muy conocidos a través de conmutadores Ethernet. La configuración de la prueba demostró que la comunicación entre controles está lista para el mercado, incluida la conexión automática de dispositivos de diferentes fabricantes, conocida como gestión de conexiones. De modo que, si me lo preguntas, El futuro ya está aquí.

Dietmar Bruckner

Director de la unidad de software, sistemas operativos en tiempo real y conectividad de B&R


El futuro de OPC UA FX ya está aquí.
Síganos en LinkedIn

Seleccione país e idioma

B&R Logo