Nuova flessibilità per l'assemblaggio dei presidi medici
Lotti più piccoli, farmaci personalizzati e un processo costante di ottimizzazione del TCO e dell'OEE: l'esigenza di soluzioni adattative per la produzione di presidi medici non è mai stata tanto urgente.
Le sfide del settore e le opinioni sulla macchina adattiva sono riassunte nell'e-paper:
/fileadmin/Adaptive_Machine_Medical_Devices_Assembly_Whitepaper_EN-44127886.pdf
Produzione adattativa
Le aziende leader nel settore dell'assemblaggio dei presidi medici stanno creando soluzioni con una capacità senza precedenti di realizzare contemporaneamente più tipologie di prodotti, rendendo possibile la flessibilità propria dei piccoli lotti senza compromettere la produttività. Si tratta di una nuova generazione di macchine adattative, caratterizzate da un'efficienza unica nell'automatizzare le variazioni dinamiche. Il segreto di tale evoluzione consiste in una sinergia frarivoluzioni in ambiti tecnologici chiave integrate in un unico sistema.
B&R sviluppa soluzioni hardware e software innovative da oltre 40 anni. Grazie al suo know-how nel campo dell'automazione, all'esperienza maturata con i clienti e alla sua cultura dell'innovazione B&R è il partner tecnologico ideale per i macchinari adattativi in ambito medico e farmaceutico.
- Automazione delle attività manuali
- Riduzione del costo totale di produzione
- Miglioramento dell'OEE
- Produzione economica di piccoli lotti
Per i produttori di presidi medici, le prestazioni iniziano dai dati. Esse partono da un controllo e da una tracciabilità completi e real-time di ciascuna fase e postazione della linea di produzione, di ogni carrello di movimentazione dei materiali e di ogni operazione eseguita. Tutti questi elementi generano dati specifici per il materiale prodotto.
Tali dati possono essere trasferiti a sistemi di analisi e reporting real-time, e utilizzati per ottimizzare le prestazioni delle macchine adattative. La produttività e l'efficienza poggiano sulla capacità di convertire i dati in scelte sagge.
Le macchine adattative sono in grado di estrarre in qualsiasi momento e per qualunque motivo singoli prodotti dal flusso produttivo senza interferire con la produzione nel suo complesso.
Tale capacità apre la strada a una personalizzazione su larga scala efficiente ed economica; essa consente inoltre efficienti controlli di qualità in linea, garantendo una qualità del 100% a parità di velocità e con minori perdite di produzione.
Produttività senza precedenti
La produzione adattativa dà origine a soluzioni totalmente nuove per sfide difficili se non impossibili da risolvere con un approccio tradizionale. Nel caso degli impianti situati in costose camere bianche, le soluzioni di questo tipo sono in grado di ripagarsi da sole semplicemente con la riduzione dell'ingombro.
Maggiore produttività per unità di superficie utile
Le soluzioni per produzioni adattative offrono nuove modalità di riduzione dell'ingombro delle linee di produzione. Ciò può avvenire ad esempio utilizzando postazioni di produzione parallele per bilanciare i carichi oppure unendo i flussi di prodotti per realizzare al volo e alla massima velocità di produzione kit e confezioni personalizzati.
È possibile adattare in qualunque momento gli spostamenti dei prodotti lungo la linea in base alle loro caratteristiche. La prevenzione dello sciabordio è un esempio perfetto di tale possibilità. I parametri di spostamento possono essere regolati in base al tipo di fluido, alle dimensioni dei contenitori e all'altezza di riempimento.
La prevenzione dello sciabordio consente di utilizzare contenitori più corti, perché durante gli spostamenti i materiali liquidi o in polvere non raggiungono un'altezza eccessiva all'interno dei contenitori. La contrazione delle dimensioni di questi ultimi contribuisce alla riduzione dei materiali di imballaggio. Quest'ultima va a sua volta a vantaggio dell'ambiente e della riduzione del costo totale di produzione.
- Massima produttività a prescindere dalla velocità delle singole macchine
- La funzione di eliminazione delle lacune garantisce l'assenza di rilavorazioni delle confezioni contenenti i prodotti
Integrazione completa, senza compromessi
L'uso dei robot offre grandi vantaggi per l'assemblaggio dei presidi medici in termini sia di efficienza di produzione, sia di costo totale di esercizio. Con la Machine-Centric Robotics, la robotica incentrata sulle macchine, B&R ha compiuto un altro grande passo avanti per l'aumento della produttività e dell'efficienza. Eliminando la necessità di un sistema di controllo del robot dedicato, la soluzione consente di risparmiare superficie utile e snellisce le giacenze di ricambi.
Non vi è più alcuna necessità di hardware e comunicazioni distinti. Le macchine non devono più attendere i robot, e viceversa. I movimenti simultanei perfettamente sincronizzati con tempi di attesa nulli migliorano la produttività e conducono l'OEE a nuove vette.
Le soluzioni Machine-Centric Robotics rivestono un ruolo di rilievo nell'aumento della produzione di presidi medici per unità di superficie utile.
Produzione di piccoli lotti con l'efficienza tipica di quelli grandi
Immaginate di poter produrre piccoli lotti di kit per procedure e presidi medici con lo stesso livello di efficienza delle produzioni su larga scala. Questa è precisamente la promessa della produzione adattativa. Una promessa che B&R mantiene già oggi.
Flussi separati di materiali possono unirsi al volo per realizzare alla massima velocità di produzione piccoli lotti di presidi medici oppure kit e confezioni personalizzati. Tutte queste attività sono orchestrate alla perfezione da un sistema di controllo centrale, con un monitoraggio trasparente delle attività e delle prestazioni. Ciò riduce i costi di esercizio e la dipendenza dagli interventi manuali.
Le transizioni istantanee senza interventi del personale sono rese possibili dallo spostamento dei materiali su carrelli controllati in modo indipendente. La configurazione di nuovi prodotti o confezioni avviene senza alcun riattrezzaggio né regolazione di forme o dimensioni e senza neppure dover modificare ricette o parametri, perché un sistema adattativo gestisce automaticamente tutti questi aspetti. La sicurezza è integrata e la tracciabilità completa garantisce la trasparenza sia dei dati real-time, sia di quelli storici.
- Questa è la soluzione offerta dalla produzione adattativa per:
- Terapie personalizzate e studi clinici
- Terapie autosomministrate, monouso e senza aghi
- Siringhe preriempite, autoiniettori e iniezioni semplici
- Dosaggi flessibili, presidi indossabili e prodotti combinati
L'innovazione in azione
PIA: camera bianca compatta
PIA Automation utilizza la tecnologia con binari in un modulo di processo innovativo per l'assemblaggio dei presidi medici sia all'interno, sia all'esterno delle camere bianche. Ulteriori informazioni
K&S: flessibilità essenziale
Per K&S, la flessibilità offerta dai supporti dei pezzi controllati in modo indipendente è essenziale per poter gestire le variazioni inattese dei requisiti o addirittura i prodotti totalmente nuovi introdotti all'ultimo momento. Ulteriori informazioni
Tecnoideal: ACOPOStrak per prestazioni ineguagliabili nel settore del monouso medicale
La produzione completamente automatizzata di dispositivi medici monouso con l'innovativa "Plasma Line and Bag AAM" è tollerante ai guasti grazie al sistema track adattivo. Il posizionamento rapido e accurato delle navette indipendenti e intelligenti massimizza i tempi di attività e la produttività senza compromettere la qualità. Consentendo il posizionamento ottimizzato delle stazioni di processo, l'ingombro complessivo della macchina viene notevolmente ridotto, con un enorme risparmio di spazio nella camera bianca.
Gruppo Neyret: Eliminazione dei tempi di inattività nella stampa DTO - Nuova soluzione a getto d'inchiostro abilitata da SuperTrak
Il Gruppo Neyret ha riconosciuto che la stampa a getto d'inchiostro può rappresentare un'alternativa rilevante allo stampaggio per macchine da stampa direct-to-object (DTO) dedicate all'industria farmaceutica. Grazie a SuperTrak di B&R, le nuove macchine veloci e flessibili aiutano i clienti di Neyret a ridurre i tempi di inattività e ad aumentare la produttività.
IMA: Produttività future-proof
IMA Automation ha dotato della tecnologia con binari intelligenti i suoi sistemi di assemblaggio dei presidi e chiusura dei flaconi, raggiungendo elevati livelli di flessibilità e scalabilità, eliminando allo stesso tempo gli spazi vuoti per sfruttare al massimo ogni m2 di superficie utile.
GEAF: Trasporto del prodotto veloce e preciso
In questo video, GEAF mostra un sistema Supertrak utilizzato per le nuove macchine; garantisce un trasporto del prodotto estremamente preciso e veloce, senza usura, senza polvere, senza contaminanti, perfetto per le camere bianche.
Costruite il vostro successo sulle competenze di B&R
Siete pronti a entrare in un futuro nel quale potrete effettuare senza sforzo adattamenti, cambi di scala e personalizzazioni con livelli di produttività sempre elevati e ingombri particolarmente contenuti? B&R dispone della tecnologia di automazione necessaria. Inoltre, fatto ancora più importante, possiede le competenze di produzione adattativa indispensabili per introdurre tale tecnologia.
Nella sua veste di partner tecnologico, B&R è sempre al fianco dei clienti, dalla concezione iniziale al completamento e all'entrata in funzione delle linee. Parliamo oggi stesso dei vostri obiettivi e del modo in cui B&R può aiutarvi a raggiungerli, oppure organizziamo una riunione per studiare come trasformare la produzione adattativa in un vostro vantaggio competitivo.